This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:如果输入信号#39;s 频率>1KHz、那么输出电压幅值将降低的原因

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995904/opa828-why-output-voltage-amplitude-will-decrease-if-input-signal-s-frequency-1khz

器件型号:OPA828

大家好、

我的客户使用 OPA828来设计电压跟随器、但他们发现如果输入信号频率增大、则输出电压幅度将在相同的输入电压幅度下减小。 下面是他们的电路、请帮助检查这里是否存在任何问题?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    输入端的高欧姆分压器与 OPA828的输入电容结合使用可执行低通滤波器:

    e2e.ti.com/.../paul_5F00_opa828.TSC

    使输入分压器的欧姆值较低

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     输出电压降低 是由 与 OPA828的输入电容相互作用的较大 R2电阻器形成的低通滤波器导致的-请参阅下文。   

    因此、信号衰减发生在 运算放大器前面、与 OPA828的带宽无关-请参阅下面的内容。