This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903QPWRQ1和 LM2903VQPWRQ1之间的差异

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995890/lm2903-q1-the-difference-between-lm2903qpwrq1-and-lm2903vqpwrq1

器件型号:LM2903-Q1

大家好、

您能否帮助我们了解 LM2903QPWRQ1和 LM2903VQPWRQ1之间的区别? 由于电源问题、客户正在评估这两个器件。

我在数据表中找到了描述、但被告知"AV"、请帮助我们。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    "V"(LM2903VQPWRQ1)的额定工作电压为32V、非 V (LM2903QPWRQ1)的额定工作电压为30V。

    "A"指定较低的偏移和偏置电流。

    比较表中没有空间只显示"V"版本、因此我们显示了 AV 版本。

    "V"版本具有与非 V 相同的规格、但电源为32V。

    他们可能希望评估"B"版本、该版本具有比"AV"版本更好的规格、并且指定为36V 电源。