This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2624:TLV2624

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995920/tlv2624-tlv2624

器件型号:TLV2624

您好 TI 团队

我们需要您的帮助。

我们遇到产品问题。

器件是 CAN 传感器、可通过电磁 场从汽车读取 CAN 消息。

当我们将 导线放置在原理图中连接到 TP39和 TP40的平面上时、会显示 CAN 的读数。

我们使用 TLV2624IPW 放大来自汽车电线的信号、然后使用收发器将其发送到 EQ。

我们的一些客户报告说、有些消息未读或数据缺失。

 

您可以在原理图中查看放大器的部件吗?

如果您认为我们可以采取一些措施来提高性能、那将会很好。

感谢 loe2e.ti.com/.../pcb000232_5F00_can_5F00_sensor_5F00_BOM_5F00_v2_5F00_0.pdft、

哈姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈姆、

    125kbps 和1Mbps 性能之间是否存在差异? TLV2624的速度可能不够快、尤其是对于1M 而言

    天线是如何放置的? 这一点至关重要、因为 CAN 总线电缆是双绞线、具有相等和相反的信号。 接收两个信号将被取消。  

    波形会有所帮助。