This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:在加电之前、大约为 V+引脚负电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7301, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994776/lm7301-about-v-pin-negative-voltage-before-power-is-applied

器件型号:LM7301
主题中讨论的其他器件: LM7705

尊敬的专家:

我的客户采用了 LM7301、他们有以下问题:在加电之前、V+引脚将有-0.3V~-0.4V 压降一段时间。 这会影响 LM7301并损坏 LM7301还是会导致 LM7301出现任何问题?   

下图显示了 V+引脚的加电时序。 从图中可以看出、黄色波形表示 V+。 在通电之前会出现断电中断、因此请帮助评估 是否有任何影响。

非常感谢您的支持。

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    输入电流是否限制为最大10mA、如数据表第6.1节所述?

    最终使用 LM7705是一种补救方法。

    请显示原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    V+是同相输入引脚还是正电源引脚? 数据表将电源引脚标记为 V+。  

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复、V+表示正电源引脚。  

    谢谢!

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    V+(正电源)引脚不能低于 V-(负电源)引脚、否则可能会损坏。 当 V+引脚变为负时、V-引脚的电压是高于还是低于 V+? 您能否提供 V+和 V-波形的示波器截图?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常感谢您的回复! 实际上、我在开头提供的波形同时具有 V+(电源)和 V-(电源)。 黄色曲线是 V+、绿色曲线是 V-。 V-上电后、为-5.2V。  V+降至-0.4V、并保持一段时间直到 V+导通。 出现在 V+上的负电压是否会影响 V+引脚和器件?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    只要正电源电压不低于负电源电压、就不会出现问题。 如果正电源低于负电源、这意味着器件会看到负电源电压(Vs = V+- V-)、这将损坏器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    看起来像这个闩锁陷阱:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957524/opa2990-about-powerup-sequence/3539257?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=latch-up%252525252520AND%252525252520kai#3539257

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tim!