This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2141:OPA2141

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2141, OPA141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995407/opa2141-opa2141

器件型号:OPA2141
主题中讨论的其他器件: OPA141

在尝试获取网络列表时,在已配置的库中找不到错误。 使用仿真窗口尝试将模型库添加到设计缓存中。

结果发现无法保存工作、此时出现"OrCAD Capture has stopped working"、并提供了两个选项 Debug 或 Close program。 如果可能、请  

转发给我重新安装或更新密钥、我在遇到此问题之前已选择执行但已拒绝。 我感谢您、希望很快能收到您的回复。 其他建议也很好  

您可能有的。 谢谢

STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    您遇到的问题有点不清楚。 您好像在使用 Orcad 电路仿真程序、使用 OPA2141 PSpice 模型、遇到网络列表错误?  

    请注意、TI 现在提供适用于 TI 的在线电路仿真器 PSpice、它是 Cadence PSpice 仿真器。 Cadence 于1999年收购了 Orcad、并采用现代运算放大器模型、例如在 Cadence PSpice 中运行的 OPA2141。 如果您的 Orcad 软件 版本较旧、则可能与我们的现代 OPA2141模型或当前 Cadence PSpice 仿真器不兼容。  

    我在 PSpice for TI 中测试了 OPA2141 (OPA141)、并进行了快速直流分析。 模型和软件在运行时没有发生事故、并按其应有的方式工作。 如下所示、您可以看到我从仿真中捕获的屏幕截图。

    如果您想试用 PSpice for TI、可以在以下 TI 网页上免费下载该软件:

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程