This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:单位增益稳定应用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995569/opa2277-unity-gain-stable-application

器件型号:OPA2277

我想在电压跟随器配置中使用 OPA 2277、以将模拟信号驱动到大约2英尺的线缆上。 我计划使用屏蔽电缆、以便运算放大器输出上的电容可能接近100-200pf。 TI 能不能就没有振荡的情况下可以使用哪种范围的输出电容值提出建议吗?

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我仿真了高达1nf 的电压跟随器配置、发现运算放大器可能稳定、但相位裕度接近50度。 在2nf 容性负载下、电路的相位裕度约为47度(您需要至少45度、它靠近边缘)。 它将具有一些过冲、但在1nf 情况下不应振荡。  

    e2e.ti.com/.../OPA277-E2E-04212021A.TSC

    如果您想补偿大电容或复杂负载的电路、请告知我们所需的 BW。 在进行仿真后、0dB 时的频率约为770kHz。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond