This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:关于电源 V+引脚

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994772/lmc7101-about-power-v-pin

器件型号:LMC7101

尊敬的专家:

我的客户采用了 LMC7101、他们有以下问题:在加电之前、V+引脚将有-0.3V~-0.4V 的压降。 这会影响 LMC7101并损坏 LMC7101、还是会导致 LMC7101出现任何问题?   

下图显示了 V+引脚的加电时序。 从图中可以看出、黄色波形表示 V+。 在通电之前会出现断电中断、因此请帮助评估 是否有任何影响。

非常感谢您的支持。

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    是否有任何输入短路或低电阻(接地或任何其他电压)?  在此期间、输出引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回复。 输入正常。 V+引脚是正电源引脚、而不是同相输入引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    是 V-引脚接地还是其他电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、绿色信号是否连接到运算放大器、而不仅仅是 V+(电源)引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ron:

    非常感谢您的回复! 实际上、我在开头提供的波形同时具有 V+(电源)和 V-(电源)。 黄色曲线是 V+、绿色曲线是 V-。  V-上电后、为-5.2V。  V+降至 -0.4V、并保持一段时间直到 V+导通。  出现在 V+上的负电压是否会影响 V+引脚和器件?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    运算放大器电源是相对于 V-的 V+。 在整个波形中、V+大于 V-、因此运算放大器具有正常的正(总)电源。 你说输入是好的、所以我想你的说法。