This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:低输入失调电压(SOT-5X3)器件简介

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170, TLV341, OPA171, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995101/opa170-introducing-devices-with-low-vos-sot-5x3

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: TLV341OPA171OPA990

大家好、员工

客户目前正在使用 OPA170 SOT-5X3 (DRL 封装)。
我们计划修改应用、但不会更改电路板布局。

客户要求寻找 OPA170规格中具有低 Vos 的器件。
(使用 SOT-5X3封装)

请介绍 Vos 低于 OPA170的器件。

OPAx990的 Vos 稍好一些、但引脚排列不同。
TLV341的电源为5.5V、Vos 为4mV、因此无法选择该电源。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    为什么要使用这种异国情调的包装?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    遗憾的是、该封装中提供的运算放大器不多。 该封装中仅提供两个高压器件、即 OPA170和 OPA171。 正如您在 OPA990中注意到的、我们正在致力于在该封装中发布更多器件。 我已联系我们的系统团队、了解我们是否将发布与 OPA170引脚相同的 DRL 封装新器件。 我希望明天收到他们的回复、当我收到回复时、我会回复。

    尊敬的 Kai:

    DRL 封装是市场上最小的引线式单通道器件之一。 它非常适合空间受限且需要/首选引线式封装的设计。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Ki-San、Time-San

    谢谢你

    采用 OPA170 SOT-5X3封装、现有应用产品已大规模生产。
    如果您有一个具有良好 Vos 特性的引脚兼容运算放大器、则可以将其用于更广泛的用途、避免使用多种类型的运算放大器、并降低管理和成本。

    此致

    自助餐厅