This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:5V 基准电路

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM393-N, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993826/lm393b-5v-reference-circuit

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件: LM393-NTL431

您好!

客户正在考虑使用 LM393B、但正在寻找5V 基准电路。 有事吗?

此致、

DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    参考电路、用于什么? 窗口比较器? 过零检测器?

    一个很好的信息源是 LM393-N 的数据表

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR

    很抱歉、您没有理解、但您只是在询问如何为比较器创建5V 基准电压的建议吗?  如果是这样、您可以根据精度要求使用并联稳压器、例如 TL431、甚至是简单的齐纳二极管。  如果您正寻求这样的解决方案、我可以将您的帖子重定向给电源团队以获取建议。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDoor

    此线程上有一段时间没有新的响应、因此我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、请随时回复或打开新主题。

    卡盘