This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:采用 X2QFN 封装的 TLV9064

Guru**** 2526970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995291/tlv9064-tlv9064-in-x2qfn-package

器件型号:TLV9064

大家好、

 TLV9064的数据表显示有一个 X2QFN 封装。 但是 、X2QFN 封装 不包含在可订购器件型号中。 我们是否有发布时间表?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     

    X2QFN (RUC)封装可在所选 TLV9064IRUCR 下使用

    请告诉我、如果这是您正在寻找的内容、

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您指出  TLV9064IRURC 的正确封装、即 X2QFN (RUC)。 但是、数据表中的封装名称会引起一些混淆、因为数据表第1页上 TLV9064的封装选项 为 SOIC、TSSOP、 WQFN 和 X2QFN、而产品页面的"订购和数量"部分 和数据表的"封装材料信息"中的封装显示了 SOIC、TSSOP、WQFN 和 QFN。  QFN 封装保持 QFN 而不是 X2QFN。

    无论如何、我已提交文档反馈以更新数据表。

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo