This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286-Q1:IN286 REF1和 REF2的电流消耗是多少

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995241/ina286-q1-what-s-the-current-consumption-for-the-in286-ref1-and-ref2

器件型号:INA286-Q1
主题中讨论的其他器件:INA286

大家好、

我的客户询问 INA286 REF1和 REF2引脚上的电流消耗、是否有任何规格?

此外、V+的电流消耗是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中有一个电源电流消耗规格:

    此外、它随电源电压电平而变化:

    遗憾的是、不存在 Ref1/2电流的规格、但我们可以进行猜测估计。 当连接在一起并且由一个外部基准源驱动时、REF 引脚消耗的总电流将根据基准电压电平(0V 至9V)而变化。 但它应低于±20uA。

    此致、Guang