This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:INA186 -测量负电源

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA282, INA286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994623/ina186-ina186---measure-negative-supply

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件: INA282INA286

您好!

我想使用 INA186来测量 +/-12V 升压转换器、每个电源轨上有一个 INA186。 请注意、INA186电源电压由3.3V 稳压器单独提供。 作为参考、我已附上

转换器的屏幕电容器以及电流的监控位置。

将被测量的转换器输出 为+/-12V。 要在负电源上连接感应电阻器、是否只需将感应电阻器与+12V 电源相反?  看起来是合乎逻辑的、因为转换器的共模输出位于系统接地端、因此无论采用哪种方法、负电流都以正电流相同的点为基准。

假设不正确、或者它是否起作用? BTW -令人惊讶的是、在这个看似基本的应用上没有参考设计、因为许多设计使用需要电流监控的负电源。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我可以通过深入了解 TI 数据表来解决这个问题。 我最终找到了一个提供负电源设计示例的示例。 请参阅下面的内容。

    如果我将 GND (而不是-10V)连接到 GND、我的范围应该为-14V 至80V、这对于应用(-12V 侧)很好。 还有两个问题。

    1 -我预计最高电流峰值约为1000mA。 使用增益为50的此器件、最高 Vo 为1000mA * 50 * 0.1 = 5。 由于我的 ADC 具有3V 的最大输入电压、因此我将改用50m Ω 电阻器将其保持在2.5V 的最大值。 由于在负电源上、我永远不会期望电压高于 GND、因此我是否可以简单地将-12V 输出连接到"-in"感应引脚(电阻器)、并将"+in"连接到负载? (电流会流回到电源位置以进行负值)这样、我将始终在 Vo 处获得正输出、从0V 开始。

    2 -作为参考-我是否可以简单地将 REF1和 REF2引脚连接到 GND、因为这将是负电源的单向运行?

    感谢您的帮助和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Groger57、

    我现在将介绍您的问题、并将很快作出答复。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Groger57、

    INA186将无法在-12V 电压下正常工作(GND 引脚=系统接地)。

    正如您所指出的、INA282将能够承受在-12V 返回轨上的感应。

    要解决您的第一个问题、您可以感应+12V 电源轨或-12V 电源轨。 如果所有电流都通过-12V 电源轨返回、那么是的、它将是检测到的相同电流。 是否同时感应或仅感应一个将取决于您的系统要求。 感应高侧(+12V 和-12V)的优势在于、您可以知道+12V 或-12V 电源轨上是否存在短路事件、而在低侧(系统接地)上感应时、您将无法看到这种情况。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的,我认为 INA282是正确的选择。 但请澄清-我不熟悉仿真器工具中的图。您是否将其显示为负电源、连接方式与"正常"正电源类似? 看起来是这样!

    如果是负电源 WRT、则 INA286电源和接地应具有(传统)电流回流的 NEG 端子、因为它是负端子。 Cosel MGFW400512器件本身标记为"-Vout"。 此外 -您的电阻器 Rsense 显示了电源侧的+端子。

    1 -如果将 INA282用于感测作为双向传感器流回的输出电流、则输出看起来正确、即(1.0 * 0.05 * 50)= 2.5V (由5V 电源供电)、Vref 1和2接地。 我仍然对所示的极性感到困惑!

    2 -您能不能澄清传感电阻器的连接方式、如我发布的图 WRT 转换器中所示?

    谢谢、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Groger57、

    您可以正确地看到、在我的仿真中、相对于电压源的负载极性不反映实际情况(负载实际上会转到其他方向、因此需要切换器件输入)。 在仿真中、该器件仍感应到正差分电压、因此将其通过 r.t 放大到系统接地。 数学运算的效果仍然与仿真将强制给定参数相同。 我对不必要的混乱表示歉意。

    您在示波器屏幕截图中展示的方式仍然有效。

    希望这能弥补评价的结果。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    一点也不混乱。 请参阅屏幕盖 I 发布、R38、端子1和2。

    为了连接、R38端子1应该进入 INA282的 POS 或 NEG 输入吗?(我正在考虑 NEG)

    误解在我一方、并不是真正理解器件在双向和正/负电源方面的工作方式。

    以这种方式连接时、REF1和 REF2接地、并且由于这是单向应用、Vout 将始终从0开始并达到某个最大值(如果电流为2A、则接近5V)是?

    这都是正确的吗?

    再次感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Groger57、

    回答您的问题所需的只是了解器件(和所有其他电流感应放大器)的增益公式、即:

    Vout = Vdiff *增益+ Vref

    Vdiff =(V_IN+)-(V_IN-)

    其中 Vout 和 Vref 相对于器件接地、Vdiff 是差分输入/分流电压。

    因此、如果 REF 引脚接地(Vref=0V)、那么您需要 Vdiff >0。 为了在屏幕电容器中实现这一点、IN+引脚需要连接到 R38的负载侧、而 IN-引脚连接到 VOUT-侧。 这假设电流从负载侧流入稳压器的 VOUT-引脚。 我无法在图片中看到1和2端子是什么。

    希望这有道理。

    最棒的

    Peter