This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031和 MCU F280025C 之间的应用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994985/afe031-application-between-afe031-and-mcu-f280025c

器件型号:AFE031

你(们)好

我将 AFE031用作前端 PLC IC。 我有以下问题

如何在电力线上接收 IC 通知 MCU PLC 信号?

发现函数"FSK_corr_Deter_run"的总时间约为0.88us。 由于我们的应用具有其他运行@ 100KHz 且处理时间~ 2.5us 的中断功能(数字降压转换器)、因此对于我们的应用而言、时间太长。 两个 ISR 函数将执行@相同的时间范围、因此总处理时间为2.5us + 0.88us = 3.38us、超过3.3us。

提供有关如何缩短"FSK_corr_Detector _run"处理时间的建议。

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、

    Q1.如何通过电力线接收 IC 通知 MCU PLC 信号?

    AFE031被设计为在半双工模式下运行、这意味着一次只能向一个方向发送或接收 Tx 或 Rx 信号(不能同时向同一方向发送)。 换言之、 半双工 通信模式下、每个基站都可以发送和接收、但不能同时发送和接收。 当一个设备发送时、另一个设备只能接收

    在典型的 PLC 应用中、默认情况下、主设备可能是接收器、所有连接的模块都是发送器、因为接收器是数据收集中心。 如果一个站点发送唯一命令并请求主设备发送数据、并将其余 PLC 模块置于侦听模式、则可以进行反向数据传输。 在下图中、红色框和方向指示从远程站点接收数据的路径。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe031.pdf?ts=1618934346691&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    Q2:提供有关如何缩短"FSK_corr_detector _run"处理时间的建议。

    您是否在  固件例程中引用了"FSK_corr_deter_run"? 如果您使用的是我们推荐的 MCU 和示例代码(可从我们的网站下载)、PLC 中断计时例程应该不会出现问题。 请向我提供更多信息、也许我们需要咨询 C2000固件工程师。  

    BTW、我相信 F280025C 可用于 AFE031的 PLC 应用、但它必须是专用应用。  最初、建议将 F280049C 作为最低要求。  对于特定的 ISR 时序要求、我必须咨询 C2000应用工程师。  

    AFE031 PLC 应用通常使用专用 MCU。 听起来好像您有一个 MCU、并为批量转换器和 AFE031运行 ISR 函数。 我猜您可能需要增加 MCU 的过程功率、或者在硬件或批量转换器开关 IC 中处理大容量转换器的 PWM 控制器。 此外、AFE031的某些控制功能可能会重定向到硬件、例如从 MCU 发送到 SPI 的 DAC 生成的信号、并使用 GPIO 端口生成 PWM 信号、以使用 LPFS 创建特定的正弦波。  

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-null-null-gpn_en-cpc-evm-google-wwe&utm_content=launchxl-f28379d&ds_k=LAUNCHXL-F28379D&dcm=yes&gclid=EAIaIQobChMIx9qL--We5QIVjSCtBh2JpQv9EAAYASAAEgLSC_D_BwE&gclsrc=aw.ds#0。

    最棒的

    Raymond