This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27M2:和 TLC27M7输入偏置

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994977/tlc27m2-and-tlc27m7-input-bias

器件型号:TLC27M2

团队、  

我有一个问题-具体而言、数据表指示最大输入偏置电流为35nA。 但是、该模型显示高达300nA。 在具有极高阻抗电平的电路中、该器件用作整流器、滤波器和比较器。 基于模型的仿真会导致在高温下发生误触发、这是根据数据表表和图形意外的。

有什么见解吗? 您能提供一些说明吗?  

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    TLC27M 的模型相当简单。 即使模型不完全正确、数据表的最大值也适用。 您是否想建议使用电流较低且具有模型和数据表的不同器件? 如果是、电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../michael_5F00_tlc27m2.TSC

    Kai