This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701-Q1:TLV1701-Q1基于什么工艺?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1701-Q1, TLV1701, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995170/tlv1701-q1-what-process-is-the-tlv1701-q1-built-on

器件型号:TLV1701-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV1701TLV1704

我找不到任何有关 TLV1701-Q1所基于流程的文档。  它是基于 BIOM3xHV 工艺构建的吗?  如果不是、它建立在什么过程之上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    它是"高速 BiCMOS ":

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLV1701AQDCKRQ1

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您提供信息。  我希望得到一个特定的 TI 流程名称。  TLV1704基于 BICOM3xHV 工艺构建、因此我认为 TLV1701也可以使用该工艺构建。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    整个 TLV170x 系列采用相同的工艺

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们不想提供太多细节、因为这被视为专有信息。

    但是、是的、所有 TLV1701/2/4都采用了 BICOM3XV 工艺、这是一种双 CMOS 工艺(提供 BJT 和 MOSFET -它同时使用这两种工艺)

    下一个问题... 30-300个晶体管... :^)