This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:TL103W 运行检查请求

Guru**** 2825775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994732/tl103w-tl103w-operation-review-request

器件型号:TL103W

您好、TI 专家。

客户公司通过应用 TL103WAIDR 来测试 LLC 模块。

规格如下表所示。

但是、尽管输出规格为250Vdc~361.5Vdc、固定为3A、但在实际运行期间会发生电流随负载而变化的现象。

测试期间、输出为250Vdc→3.7A、输出为360Vdc→2.6A、导致误差约为1A。

我想知道为什么会发生这种情况。

下面是电流电路图。

Q1)电路的哪一部分出错了?
Q2)是否有任何要修改或审查的器件?

e2e.ti.com/.../_5B00_Schematic_5D005F00_Charger_5F00_LLC.pdf

请确认。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    首先尝试删除 C354 (原理图右下角)。  该节点是 VREF 和电流感应电压之间的分压器抽头、该电压是运算放大器的输入。 如果这还不够、请检查 TL103引脚7以查看它是否限制了电流(降低)并检查振荡(不稳定性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    首先、我尝试了您所说的方法、但电流不受控制。

    其次、当我测量 TL103引脚7时、观察到 PWM 波形、并且随着负载(增加的输出电压)增加、占空比增大。

    Q1) TL103引脚7 PWM 信号的占空比是否恒定、以便在负载变化时固定输出电流?

    Q2) 如果 Q1)正确、如何修改电路以固定 PWM 信号?

    有关输入/输出规格和电路图、请参阅 Grady 随附的文件。

    请确认。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunseok、

    当进行电流限制时、输出应恒定、以便根据 PWM 占空比和所选电阻器实现精确的电流限制。
    C355的峰峰值电压是多少?  如果对 C355施加直流电压、这是否解决了问题? 如果是、则应减小 C355纹波。 PWM 的频率是多少? 高则会有所帮助。 增大 C355和/或所有 R、372-376将有所帮助。