This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:IBIS 输入模型

Guru**** 2793305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992763/lmh7322-ibis-input-model

器件型号:LMH7322

您好!  

我想知道您是否有任何 LMH7322的最新 IBIS 模型包含差分输入模型? 或者、我可以指向任何其他行为类似的 IBIS 模型组件。

此致、

Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我不知道有任何其他器件建模了类似的输入。

    我不是 IBIS 专家、但如果它有助于:

    输入电流为3uA (最大5uA)、从 VCCI 的每个输入向下流向每个输入的 VEE。

    我估计、总输入电容约为1pF 至 VCCI 以及 VEE (总共2pF)。

    ESD 结构与输出相似-每个输入一个到 VCCI、一个到 VEE。 输入端有钳位二极管(参见图17)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    此主题没有任何新对话、因此我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、请随时回复或打开新帖子。   感谢您对 TI 的支持。

    卡盘