This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:使用 PSpice 子电路模型进行蒙特卡洛仿真

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994156/opa2196-monte-carlo-simulation-with-pspice-sub-circuit-models

器件型号:OPA2196

大家好、

我的客户希望使用 我们的 PSpice 子电路模型进行 Monte Carlo 仿真、这些模型使用各种内部参数、如失调电压和偏置电流。
是否可以在 PSpice for TI 软件上进行此类仿真?  

我可以在下面找到 Monte Carle 仿真的教程视频之一、但它用于无源组件示例。

2.5 PSpice for TI:Monte Carlo 直方图和温度扫描分析
training.ti.com/.../pspice-ti-monte-carlo-histogram-and-temperature-sweep-analysis

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    可以用一点创造力来模仿这种情况。 首先、您必须测量放大器模型的 Vos。 然后、在一个输入端施加相等且相反的电压源以消除它。 这将为您提供零偏移电压。  

    您可以制作一个单独的电路组件、用作容差电压源( 本文中显示了一种方法、但有几种方法可以实现它)、然后在您的电路中实例化它。

    然后、您可以调整标称值和容差值以模拟失调电压分布(这可能需要使用两个此类源与零点中心偏移的相反设置点串联)。 我想 IB 可以用类似的方式处理。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jon、我在 TINA 中对此进行了一些处理。 您是否知道从 TINA 中的 MonteCarlo DC sims 生成直方图的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不幸的是、我没有具有 Monte Carlo 功能的完整版 TINA、因此我自己从未这样做过。 尽管如此、我找到了一个培训文档、其中提供了在 Monte Carlo 运行之后生成直方图的以下说明(不确定它是为哪个版本的 TINA 编写的)。 它与简单的100k/100k 电阻分压器的 Monte Carlo 仿真相关、出现了包含所有堆叠曲线的窗口之后。 在本示例中、分压器的输入电压从4V 扫描到6V。

    通过选择图形图解编辑>选择所有曲线来继续直方图生成过程。 曲线从图中的各种颜色变为全红色。 可以选择较少的曲线、但很难区分和选择它们。 只需单击所需曲线即可完成该操作。

    然后选择 Process (处理)> Statistics (统计)。 出现“Tolerance Analysis - Statistics (容差分析-统计)”窗口 选择 Cut (剪切)并在框中输入电压。 该电压是输入电压 Vin、即与直方图关联的电压。  不要将输入电压与输出电压相混淆,即使认为将为输出电压生成直方图也是如此。 输入的切断或输入电压为5V。 然后、直方图与2.5V 输出电压中的扩展相关联。

    窗口中按下 Calculate (计算)会将较低的部分添加到窗口中、其中显示了平均值、标准偏差和标称值。 按 Draw 可生成直方图。

    直方图显示了64种情况下的输出电压分布、与 Monte Carlo 分析选择的随机容差值相关联。

    TI 的 Thomas Kuehl 将为您提供上述优惠! 我认为"剪切"基本上只是关注点、尽管似乎还有其他一些选项、因此您可能需要利用它来获得所需的输出。

    编辑:我还在这里找到了一个涵盖此主题的视频- https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-using-spice-monte-carlo-tool-statistical-error-analysis 

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、谢谢 Jon、我有 V11、它产生了 Montecarlo -当我从 Black Hills 和 Montana 返回图森时、我将尝试这一做法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jon、  

    我下载了这个幻灯片、作者是 Art Kay? 我看到了 Tom Kuehl 的中文幻灯片组、是否有英文版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请参阅随附的 Tom 演示文稿的英文版本(希望附件能起作用)。

    e2e.ti.com/.../TINA-training-by-Tom-Kuehl.ppt

    在 Black Hills 和 Montana 享受您的时光! 这个国家的这个地区是令人难以置信的华丽,如果你有机会爬到那里,黑埃尔克峰的景色是特别令人惊叹的。 我还强烈推荐开车穿过斯皮尔鱼峡谷,假设你还没有离开这个地区,哈哈。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jon、这似乎是 TINA 培训的圣灵、感谢 Spearfish 的想法、明天就要通过这种方式、我们将尝试巡游。