This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:申请查询

Guru**** 2557160 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993551/ina901-sp-application-inquiry

器件型号:INA901-SP
主题中讨论的其他器件:INA240-SEPINA240

大家好、团队、

你好。

我的客户想要确认 5962-1821001VXC 抗辐射能力是否足以满足我们的要求? 它们的要求是 TID 低于1Krad、很遗憾使用耐辐射版本5962L1821001VXC、该版本在50Krad 下进行了测试。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    如果您不需要针对这种防辐射性能水平进行测试的器件、我建议您查看 INA240-SEP、这是我们常用 INA240的增强型航天塑料版本。 该器件针对每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量(TID)进行了测试、高达20krad (Si)、如果您不需要 INA901的50krad 硬度、该器件可能更适合您。

    请看一下、告诉我您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、


    你好。

    我不小心点击了建议的解决方案、说实话、我的客户 无法转至 INA240-SEP。
    除了技术差异之外、建议的解决方案也不具备资格、因为它们至少需要3类组件、这将导致与客户进行其他测试/论证活动。

    老实说、我认为、由于辐射要求非常低、您本可以为我们提供一些数据或使用5962-1821001VXC 的理由。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    INA901 TID 表征报告 INA901-SP 总电离剂量(TID 报告) 适用于5962-1821001VXC 辐射性能表征。 我相信这份报告将提供您所需的数据。