This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:推挽输出上的电机电流测量

Guru**** 2512215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA240, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994459/ina260-motor-current-measurement-on-push-pull-out

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA240INA253

大家好、

我 的客户正在使用 INA260AIPW 来测量5相脉冲电机单相的电流(1.4Amath)。  电机电压为24V。 INA260位于推挽输出和电机之间、因此当驱动器输出为正时、配置为高侧感应、电流从 IN+流向 IN-; 当驱动器输出为负时、配置为低侧感应、电流从 IN-流向 IN+。 INA260是一款双向电流分流监控器、最大持续电流为±15A、因此我认为它可用于此应用。 我的理解是否正确? 如果它可用于此类应用、您是否可以建议类似的参考设计或应用电路?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    我不会使 INA260受此使用条件的影响。 但是、我们有两个模拟输出器件、INA240和 INA253、它们应该适用。

    INA253内置了2m Ω 分流器、否则与 INA240非常相似。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Guang、

    感谢您的回答。 您能告诉我为什么 INA260不受此使用条件的影响?

    此致、

    山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    所述的用例使电流感应 IC 受典型高压摆率下的 PWM 输入共模电压的限制。 除非在设计器件时考虑到这一点、否则性能将受到的影响最小、在某些情况下甚至会受到损坏。

    我之前建议使用的器件是针对这种类型的应用而设计和表征的。 对于此类器件、我们在数据表中明确指出、它可用于电机驱动器直列式电流感应。

    对于 INA260,您仍然可以将其用于高侧或低侧电机电流感应,但不建议用于内联配置。 当然,如果您决定将其用于高侧或低侧感应,则仍需要评估其电气规格以确定其是否符合要求。

    此致、Guang