This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:寻求 LM358A 设计建议

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LMV358A, LM358LV, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994595/lm358a-asking-for-the-lm358a-design-suggestion

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358LMV358ALM358LVTLV9002

您好、先生、

 

我的客户希望设计 LM358。

您是否会查看客户的问题并提供您的意见?

 

VA:输入范围:0-3.3V

VC:输出、必须与 VA 相同。

但如您所知、LM358不是轨到轨器件、我们必须查看 VCM 信息、请参阅下图、如果 VCM 为(V+)-1.5、则输出信号应该没有问题、如果 VCM 为(V+)-2、 输出信号的最大值仅为3V。因此、我们的问题是 VCM 上的条件是(V+)-1.5、VCM 上的条件是(V+)-2?

 

 

 

 

BR、

SHH