This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:为器件加电所需的时间是多少?

Guru**** 2789585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994121/tlv9351-what-is-the-time-required-to-power-up-the-device

器件型号:TLV9351

加电后、TLV9351 (或任何其他有关 Amoeba 器件)需要多长时间才能启动并运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    这主要由反馈电路组件形成的时间常数决定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、无法预测时序将是多少? 仿真模型是否会显示此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我们没有有关加电时间或导通时间的规格、因此我们无法保证任何内容。 但是、我可以联系我们的设计团队、看看他们是否可以为我们提供典型行为的估计值。 我猜是在10微秒的时间范围内。

    我们的仿真模型不会对加电/断电行为进行建模。  

    Kai 正确地说、有时外部组件会主导电路"启动"所需的时间。 例如、如果电源电压产生的偏置电压和分压器+滤波电容器(10kohm + 1uF)、则 RC 电路充电所需的时间(10ms、10k + 1uF) 可能比打开运算放大器所需的时间更长。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仅对了解 TLV9351的启动时间感兴趣? 您在初始帖子中提到了"或任何其他有关此问题的 Amoeba 器件"、因此此帖子可能是一个问题、即如何确定启动时间、而不是询问规格编号。  

    除非存在与器件关断行为无关的名为"加电时间"或"导通时间"的规格、否则不存在了解器件启动时间的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、这与我们通过电子邮件进行的对话有关。 主要关注的是 TLV9351、但由于客户尚未完全决定使用它、因此我想了解分析如何扩展到系列的其余部分。 显然、电容和电阻器的外部网络将多次主导启动、但了解运算放大器本身何时在预期参数内运行会很有用。 对于按需开启的应用、这是关键信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    除非数据表中有特定规格、否则没有一种好的方法来了解启动时间。 启动时间取决于内部节点充电的速度以及电流"引导"进入运算放大器不同模块的速度、或者是否有电路帮助器件启动。 它并不总是取决于带宽或 IQ。  

    启动时间不是我们经常被问及的问题、这就是我们的数据表中可能没有规格的原因。 我看到过一些器件具有启动时间规格、但我认为它们并不常见。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些运算放大器甚至不希望电源电压上升得太快:

    Kai