This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:输入偏置电流漂移 LMC6001

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994153/lmc6001-input-bias-current-drift-lmc6001

器件型号:LMC6001

客户 Capintec 看到一些日期代码 LMC6001显示输入偏置电流漂移。 是否已将其报告为已知问题? 如有任何反馈、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您能否描述偏置电流漂移问题? 您是否也可以在 LMC6001上向我们发送生产日期代码(以防万一)?

    您还能告诉我们运算放大器所处的环境吗? 由于此器件具有超低的 Ibias 电流、因此 PCB 必须保持极端清洁状态、以及空气中的潮湿级别(最好是密封)。 如果这两个条件都没有得到很好的控制、那么您可能会在其输入端遇到 Ibias 泄漏问题。   

    请告知我们您的设置和 Ibias 相关问题。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

     非常感谢您的回复、我已要求客户提供更多详细信息。 这是生产日期代码 9BAYNKG3。  

     Capintec 的工程师仅提到输入偏置电流漂移、"她更换了其中一个电路板上的 U2 (TI 器件型号:LMC6001AIN/NOPB)、该电路板的高增益值与低增益值之间存在差异大于2"  

     收到后、我会提供更多信息。 再次感谢。

    Ken Streber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您提交的生产日期代码是 合法的 TI 批次。 如果清洁度和环境运行条件不是变量或问题的一部分、请详细描述 Ibias 漂移观察结果、例如器件预热周期、测量时间等。  

    此外、请澄清以下陈述:"高增益值与低增益值之间的差值大于2"。

    最棒的

    Raymond