This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 即使没有输入、LM324也会提供恒定输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994297/lm324-gives-constant-output-even-if-no-input-is-present

主题中讨论的其他器件:LM324LM393

即使没有提供输入、LM324也会提供恒定3.36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无输入"是什么意思? 在 kΩ 图中、连接了两个输入、10k Ω 电阻器将产生更高的压降。 如果没有负反馈、您就有一个比较器、3.36V 是合理的输出(LM324没有轨到轨输出)。

    您希望发生什么情况? 您要尝试解决的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试比较2个电压电平、在非反向输入上、我希望提供高达2V 的电压、反向输入端接地。 因此、我要尝试实现的是、每当非 Inv 端子上有一定电压时、输出应该为高电平、否则它应该为零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能应该使用比较器、或者至少使用 RRout 运算放大器。 此处列出了一些、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramee、

    您是否正在寻找过零检测器、如这样?

    为此、采用 LM393、而不是 LM324  

    Kai