This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:增益误差漂移

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994378/amc1311-gain-error-drift

器件型号:AMC1311

尊敬的 TI 团队

在检查增益误差漂移的分布时、下图所示的分布已发布在数据表中。
我想请您回答下图中有关分配情况的以下问题。

该发行版中有多少个样片?
查看上图中的分布情况、±20ppm 或更高的分布似乎只有10%。
我知道上图中的分布只是参考数据、但我能不能认为±20ppm 或更高的分布大约为10%?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我们无法在公共论坛上讨论我们的特征描述详情、因此我无法直接回答问题1。  AMC1311数据表图表中的 Y 轴是人口的百分比、因此是-您的理解是正确的。