This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向电流感应?

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA193, INA200, LMP8601, INA282, INA206, TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993954/bidirectional-current-sensing

主题中讨论的其他器件:INA381INA193INA200LMP8601INA282INA206TMCS1100

您好!

我使用运算放大器设计脉冲生成电路。

如果没有电流感测放大器(INA381)、输出信号就没问题。

但是、添加 电流感应放大器(INA381)、输出信号钳制在0V 以下(非输出负电压)。

问题是什么?

INA381不支持负方向电流?

我是否选择其他 电流感应放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA381的共模输入范围(-0.3V、26V)限制了脉冲的振幅。 如果脉冲尝试低于-0.3V、它将被 INA381钳制。 此外、如果缓冲放大器能够灌入大电流、INA381可能会损坏。

    我们有一些基于分流器的器件、可适应-15V 共模电压、示例包括以下系列:INA193、INA282、INA200 (带比较器)、INA206 (带比较器)、LMP8601。 理论上、共模电压可以是缓冲器提供的±22V 的满电压。 为了实现长期可靠性、我会选择一个能够接受此电压范围的电压。 我们 还有隔离式电流传感器、例如 TMCS1100系列。

    您所测量的电流似乎很小。 它可能会对精度、  

    此致、Guang