This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2325:OPA2325恢复时间

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2325, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993868/opa2325-opa2325-recovery-time

器件型号:OPA2325
主题中讨论的其他器件: OPA325

我需要一个能够从输出过载中快速恢复的运算放大器、因为输入工作范围大于 l 对测量感兴趣的范围。

从 OPA2325数据表的表6.7中、我读取过载恢复时间200ns、 这对我来说很合适、只要不是(强)、这取决于过驱量。

然后、我查看图32和33、我注意到这些图中的时间标度大约为 o µs。

问:我是否缺少有关测试条件的信息、或者图32和33的时间范围是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Franco、很难理解这一点-图似乎有几个错误、y 标度可能是1V/div、x 可能是100nsec /主要 div。 此外、这可能意味着规格线是输出开始恢复到0V 值的延迟。 大多数过载恢复规格将讨论恢复到最终(线性)值的一定百分比。 在这个问题上很难说、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗哥

    OPA325数据表过载恢复时间图中存在拼写错误-我已在下面更正。  但请注意、规范中使用的增益为 G=-10、因此该限制仅适用于将输出过驱至超过其电源轨而不是输入的情况;因此输入级的非线性不会导致过载恢复。  因此、如果您在缓冲器配置中使用运算放大器、将输入和输出过驱至超出其线性范围、则过载恢复时间应比 OPA325数据表中指定的典型200ns 更长。