This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:DCK 封装的发布时间表

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA392, OPA325, OPA391, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993068/opa392-release-schedule-for-dck-package

器件型号:OPA392
主题中讨论的其他器件:OPA333、 OPA325、 OPA391、 OPA376

您好!

我的现有设计使用采用 DCK (SC-70)封装的低 GBW 放大器(OPA333)来驱动 ADC。 它在非常低的采样率下工作正常、但我现在希望采样速度更快、因此我希望找到具有更高 GBW (>8MHz)的器件来替代它。

理想情况下、我希望直接替换。 OPA325本来是理想的、但它仅采用较大的 SOT-23封装、即使我能够更新裸板、它的尺寸也非常小、以至于我不确定是否可以将其安装在其中。 新的 OPA392在数据表中看起来是一款非常好的放大器、非常适合用作 ADC 驱动器。 数据表显示器件将采用 DCK 封装。

我知道它只在初始样片阶段才可用、但对于何时可以使用 DCK 封装的任何想法? 我想将其包含在我的设计中、但这取决于我需要等待多长时间。

谢谢、

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA392应采用包括 DCK 在内的三种封装-请参阅下文。  DCK 和 DBV 封装计划于5月21日末推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek -感谢快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登、

    您还可以考虑采用 SC70 DCK 封装的较旧的 OPA376 (5.5MHz)和最新的 OPA391 (1MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、Marek。 我暂时决定不安装驱动器放大器。 如果时间标度正常、那么当电路板返回时、我将手动安装 OPA392。 如果不是、则 OPA376是我的备份选项。