This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于高电压电机相电流的电流感应放大器

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, INA149, AMC1200, AMC1100, INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993683/current-sense-amplifier-for-high-voltage-motor-phase-currents

主题中讨论的其他器件:INA819INA149AMC1200AMC1100INA148

您好!

我正在为 PMSM 电机的相电流感应应用寻找电流感应放大器。 电机相位中有分流器、直流链路电压可以是400V。 我找不到高共模电压放大器。  我想使用非隔离式解决方案。 有可能吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chitanyab 您好、

    我们的非隔离式放大器采用 INA149 差分放大器、可在+/-275V 电压下加电。 如果不使用内部隔离方法 来支持任何更高的电压、这将非常困难。 您可以在分流器上设置电阻式高压分压器、然后设置3放大器仪表放大器、如 INA819。 电阻分压器会将感应电压降低分压比、但您可以 使用仪表放大器获得该较小的电压。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina819.pdf

    TI 确实有采用电容隔离而非变压器隔离的低成本隔离式放大器、并且采用 SOIC (8)封装。 我最熟悉的是 AMC1100和 AMC1200。 查看他们的其中一个数据表、他们可能会满足您的需求:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1100.pdf

    请注意、AMC 放大器产品来自与我们在精密放大器 e2e 论坛上支持的放大器产品组不同的放大器产品组。 当我搜索 AMC1200时、它出现在"Amplifiers > Amplifiers Forum (放大器论坛)"下。 如果您认为其中一个隔离式放大器可以满足您的需求、则支持该论坛的 TI 人员应该能够为您提供帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Tom 的注释中、您不会指定用于为放大器供电的电源电压。  如果您使用0至30V 的单电源、INA149和 INA148将满足您的要求;INA149的线性输入共模电压范围为0至550V、而电压为0V <Vcm<400V for INA148 for 30V single supply application.