This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:申请查询

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993745/ina122-application-inquiry

器件型号:INA122

大家好、团队、

我的客户使用此芯片来过滤电压轨为0和5V、增益为5 (开路增益电阻器)的模拟传感器信号。  遗憾的是、在某些情况下、IC 可能会受到相邻机械部件的轻微冲击或压力。 他们对此进行了测试、并注意到芯片在小压力下出现故障或对 IC 的情况产生影响。 是否有相关规格? 这是预期行为吗? 是否有任何更耐用的组件可用于替代 INA122UA?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    在您假设问题是由机械压力引起之前、请注意、对于单电源5V 条件、0.1V 至4.95V 的全线性输出范围仅适用于输入共模电压 VCM、介于0.5V 和3.5V 之间–请参阅下文。

     

    除此之外、施加在任何模拟芯片 标准模具 封装上的物理压力会在芯片内部产生应力、从而产生偏移电压漂移、这是正常的预期行为、但我们不指定此行为。  提高此类性能的一种方法是使用陶瓷封装、由于成本高昂、我们通常不会为仪表放大器提供陶瓷封装。