This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293A4奇怪的波形。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993612/ina293a4-weird-waveforms

主题中讨论的其他器件:INA293

大家好、我正在尝试使用 INA293A4作为电流信号放大器高侧应用、此应用具有24V Vcc、2MR 感应器和3、3V 电源、用于直流/直流降压转换器中的逐周期电流限制。 首先、在启动电路板时、我将频率设置为100kHz、将恒定 PWM 设置为25%、并观察波形、这对我来说很奇怪。 请看一下、告诉我它是否应该正常工作?

棕色-电感器电流

绿色- INA 输出

黄色- PWM

然后、我将 PWM 设置为大约80%、这是波形:

之后、我将感应电阻器增加到10mR、并将 INA293A4更改为 INA180A1、并且 wwefoms 看起来非常相似。  

布局如下:

我原本期望快速清洁响应、但延迟时间超过1us、下降响应缓慢。

我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!  

    我相信您正受到 INA293和大多数具有单向电流感应功能的 CSA 的限制。  如果输入变为零输出电压、则可能会使输入级饱和、器件不再在线性范围内运行。  当发生这种情况时、器件不会在输入恢复到线性范围时立即恢复、并且必须脱离饱和点。  避免这种情况的一种方法是在 IN 上添加一个电阻器-类似于滤波器电阻器。  这将产生正偏移。  折衷是获得由电阻器引起的偏移误差和增益误差。  此外、由于输入偏置电流确实随差分电压变化、因此电阻不能过大。

    INA293的另一个限制是数据表中所示的较低带宽与 Vsense 电压间的关系。

    除了上面的选项、您还可以尝试使用不会进入饱和状态的双极器件。   

    以上问题可能会带来更多问题、如果我能回答您的任何其他问题、请告诉我。