This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116受限输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993730/xtr116-xtr116-limited-output

器件型号:XTR116

XTR116

问题1. 无法仅获得4-12mA 的全范围输出。 输入 PT1000。 电源12至24 V 直流。
问题2. 无法让继电器运行或调整继电器设定点。

我可以发送布局、但它不能公开 可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的联系。 为了帮助确定问题的根源、我们需要查看您的原理图。 我已向您发送了一份 E2E "朋友请求"、请接受、以便我们可以通过直接邮件对此进行讨论。 这样、您就不必公开共享您的设计。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已就此主题向您发送了一封电子邮件。 我们可以在这里继续讨论。 我还从上述帖子中删除了您的电子邮件地址、希望这能帮助您避免垃圾邮件的涌入。

    谢谢、

    Jon