This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:4dB 过冲

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH730216, LMH730316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993204/lmh6703-4-db-of-overshoot

器件型号:LMH6703
主题中讨论的其他器件:LMH730216LMH730316

大家好、

我们希望您在下面的客户咨询中提供帮助。

我订购了 LMH730216评估 PCB。 当 RG_RF=560欧姆时、带通高端上的过冲大约为4dB 我附上了一份图表供大家查看。 LMH6703MA/NOPB 数据表建议将射频和 RG 电阻器放置在 IC 对面的 PCB 侧、但 LMH730216不允许这样做。 今天、我将尝试稍微调整 RG 和 RF 值、看看我是否可以减少这个过冲。 任何建议都将非常有帮助。

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 userid="432284" URL"~/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/993204/lmh6703-4-db-of-overshoot "] LMH6703MA/NOPB 数据表建议将射频和 RG 电阻器放置在 IC 对面的 PCB 侧、但 LMH730216不允许这样做。

    在这里、遵循布局建议和安装建议至关重要。 我认为 LMH730316比 LMH730216更适合、因为它允许在 PCB 背面安装反馈电阻器:

    AN-2095 LMH730316 SOT23-5/SOT23-6高性能放大器评估板(修订版 B)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo、您的响应峰值(非过冲)可以通过简单地增加该电流反馈器件的 R 值(增益为2)来解决、您可以尝试 Rf=Rg= 750欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danilo、Kai 和 Michael!

       我已经订购了 LMH730316、但尚未收到。 我将尝试将 RF 和 Rg 更改为750欧姆和其他值、以尝试减少峰值。

    John Eberly