This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL441:查看对数放大器的原理图。 当更改 A2输入(引脚7)上的增益时、增益看起来会改变输出

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993549/tl441-review-of-schematic-drawing-of-log-amp-when-changing-the-gain-on-the-a2-input-pin-7-it-appears-to-change-the-gain-out

器件型号:TL441

大家好、

你好。 我们需要您的帮助来检查 我们客户的 TL441 LOG 放大器。

当它们调整 R10衰减器时、似乎会更改引脚5和11的两个输出上的增益。 他们假定引脚7上的输入只控制引脚5上的输出、而引脚4上的输入只改变引脚11上的输出。 是否可以对原理图进行任何更改以消除2个输入之间的这种相互作用? 如果它们在引脚4上正确设置了输入增益、那么该引脚12和引脚9的输入和输出效果非常好。 它只是增益调整与 R10衰减器在引脚5和引脚11上影响输出增益之间的交互作用。

如果您需要任何信息、请告知我们。 我们期待您的回应。  

子板 Logamp 原理图

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我必须重新绘制和简化电路图、以便更好地了解客户尝试使用 TL441 LOG 放大器执行的操作。 它们设置了每个钳位运算放大器放大器级、以便输入增益为-25 DBB、0dB、+25dB 和+50dB、从而提供宽动态输入范围。 它在概念上似乎与 TL441数据表图15相似、图15是输入电压范围大于80dB 的对数放大器。 我认为客户的实施是正确的。

    我怀疑 在调整 R10时观察到的引脚5 (OUTE)和引脚11 (ZOUT)都在变化的影响 可能是由于整个 TL441设计的简单性、或者是 由于其布局允许 更改 ZOUT。 Zout 的变化似乎要比在执行中观察到的变化小得多。 是这样吗?

    如果不涉及 TL441设计或布局本身 、则可能与客户正在应用的输出设计和负载有关。   可能是弹出输出与 Zout 输出通信、并显示 Zout 正在响应 R10调整而变化。 TL441列出的输出阻抗典型值为200欧姆、非常高。 TL441数据表在图14和15中显示了每个输出大约为4千欧的负载电阻。 客户有 一个与每个输出串联的1千欧电阻器配置、然后在1千欧的电阻器接地。 这肯定是一个重得多的负载、与 TL441数据表电路中应用的输出配置不同。  图16中 kΩ 了一条 kΩ 说明"R 表示具有相同值的电阻器、通常为2k Ω 至10k Ω"、我认为应该观察到这一点。  

    此外、  通过将 TL441弹出和 Zout 输出连接到平衡输入差分放大器的输入端、可能会有一些性能优势、如数据表图所示。 15.

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程