This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:使用33 Ω 将输出钳位到正电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993348/opa2196-clamping-output-to-positive-voltage-with-33-ohm

器件型号:OPA2196

OPA2196由5V 电源供电。 OPA2196的数据表中说明了有可能对地持续短路。 如果同相输入端为5V、则输出将钳制到3V3电源。 这种运算放大器是否也允许使用这种情况?

电路: https://drive.google.com/file/d/167-p5JTrE_3_ktTRxRlpb4FVdwGRFuzS/view?usp=sharing

数据表: https://drive.google.com/file/d/1DkNjhEP0CgHwz4t7jYuyy4kdVNE7cOxQ/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issak、

    出于安全原因、我们无法通过嵌入式链接访问您的文件。  您需要使用对话窗口下方的插入按钮插入电路原理图。 话虽如此、允许将运算放大器输出短接至其电源轨内的任何电压(当时只有一个通道)、但很可能会导致短路情况。 但是、长时间在绝对最大额定值条件下运行可能会影响器件的可靠性–请参阅下文。