This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV722-Q1:LMV722QDGKRQ1和 LMV722IDGKR 之间的差异

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992735/lmv722-q1-differences-between-lmv722qdgkrq1-and-lmv722idgkr

器件型号:LMV722-Q1

你(们)好。

请告诉我 LMV722QDGKRQ1和 LMV722IDGKR 之间的区别吗?

我认为 LMV722QDGKRQ1和 LMV722IDGKR 之间的区别在于您是否正在进行 AEC-Q100测试。

 是这样吗?

 此致、

GK110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GK110、

    器件型号中的 Q1表示汽车认证。  

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN

    感谢您的快速回复。

    我认为 LMV722QDGKRQ1和 LMV722IDGKR 是相同的芯片、它们是否正确?

    我的客户正在考虑将 LMV722IDGKR 替换为 LMV722QDGKRQ1。
    电气特性是否有差异?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gk110、

    规格似乎相同。 汽车和商业版器件通常使用相同的裸片。 但是、它们可能不使用相同的 BOM。 例如、汽车器件可能使用粗糙的引线框和金键合线、而商用器件可能使用非粗糙的引线框和铜键合线。 BOM 不同、可确保汽车器件通过我们的汽车资质审核流程。

    汽车器件也可能需要更严格的工艺流程。 他们还将经历不同的资质审核流程。

    两个器件之间的电气特性可能相同、但汽车版本通常具有不同的工艺流程、BOM、资质等 一般而言、在商业应用中使用汽车器件不会出现问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb