This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:翼板输出

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991087/opa551-flap-output

器件型号:OPA551

我在8通道应用中使用 OPA551PA。
我想知道 Flag 输出在内部是什么样的。
是否可以将多个器件的标志连接在一起进行或接线?
这将在8个器件中的任何一个关闭时为我提供系统范围标志。
如果无法将它们连接在一起、我可以使用简单的二极管 ORing。
如果不是、最好的解决方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    我会使用数字晶体管来实现它(此处仅显示四个 OPA551的情况):

    什么是"数字晶体管"?

    数字晶体管(此处为 MMUN2212)在单个封装(此处为 SOT-23)中包含实际的晶体管元件和两个偏置电阻器(此处为22k)。

    这种方法的优点是、各个 OPA551的电源电压可能彼此之间存在很大差异。 它提供了从单个标志输出电位到数字"高"和"低"电平的完美电平转换、而没有任何过驱风险。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    我认为 Kai 已经回答了您的问题。 或者、您需要为 OPA551的 Flag 引脚定义逻辑高电平和低电平、将引脚电压转换为逻辑"1"或"0"、连接所有 OPA551的 Flag 数字逻辑并通过逻辑 IC 或 MCU 确定系统的 Flag 状态、这与 KAI 的离散方法非常相似。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是一个出色的解决方案。

    我正在使用通孔器件进行开发工作。

    我找到了 Mouser 提供的 TO-92数字晶体管 FJN3303R。

    它已经过时、但我不打算在生产中使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    您可以通过分立器件轻松替换数字晶体管。 仅建议使用它们来节省 PCB 面积。 可以使用 BC550B 或几乎任何其他小信号 NPN 晶体管

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我正在使用通孔器件进行概念验证原型设计。 我确实希望通过使用数字晶体管来限制器件数量。 在生产过程中、我计划测试表面贴装部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍然可以通过 E2E 论坛打开此主题或创建新主题。  

    最棒的

    Raymond