This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:待机时 IN+/-处泄漏

Guru**** 2523080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992926/ina219-leakage-at-in---when-standby

器件型号:INA219

尊敬的团队:

客户使用 INA219来测量系统电流。 但在以下情况下会面临泄漏问题。

当 VS 连接到3.3V 时、它们已断开输入引脚(IN+/-)与系统(同时移除 Rshunt 和 Rfilter)的连接、但可以在 IN+/-处找到电压。

IN+与 GND 之间的电压约为0.967V

IN-至 GND 大约为0.805V

根据器件功能块、IN+/-连接到 IC 内的 SW 和 PGA。 当输入断开时、不应找到电压  

您能否告诉我解决此问题的原因和方法?

  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这些可能是由于器件内部的寄生路径所导致的电压、这是正常功能所必需的。 但是,它们不应该因为它们相当弱而造成真正的伤害。 如果要“解决”此问题,可以将其拉至接地或输入范围内的任何其他电压电平,而不是使引脚保持悬空。  

    此致、Guang