This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:过压电源可靠性风险

Guru**** 2910950 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992258/opa365-over-voltage-supply-reliability-risk

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件: LM7705

您好、TI 专家

放大器有什么风险(仅限损坏或可重性)。 在 V+连接+5V 和 V-连接的情况下偏置
 500欧姆电阻器、电阻器的另一端 连接到-4V?

请参阅原理图捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    OPA365仅可承受5.5V 的最大电源电压。 现在、它可以看到9V 电压、并且有被销毁的危险。

    为什么要这样做?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    Kai 完全正确。  从数据表第7.1节绝对最大额定值中、"超出绝对最大额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性"

    此电路远超器件限制、我建议不要这样做。

    一个简单的解决方法是将负电源引脚接地、因为该器件非常适合单电源操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的输入需要接地、请考虑使用负电源上的 LM7705来获得足够的输出余量以实现正确运行