This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM306:申请查询

Guru**** 2824695 points

Other Parts Discussed in Thread: LM306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992768/lm306-application-inquiry

器件型号:LM306

大家好、团队、

你好。

我的客户 使用 LM306、想要知道为什么 VOH 为+15V、当 Vcc+设置为+15V 时 VOH 接近0V、而 Vcc-设置为-5V。

如果"LM306"无法使用 VOL=-5V/VOH=+15V。 您能不能帮助推荐一些其他电压比较器、这些比较器的电压为 VO=-5V/VOH=+15V、速度类似?


此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    他们在哪里连接了 GND 引脚?

    GND 引脚设置 VOL 电压。 请参阅第2页的内部原理图。

    该器件旨在接受具有双极输入的双电源、并为逻辑输入输出一个接地基准集电极开路输出。 VCC-仅用于输入级、因此它可以接受负电压。

    如果他们希望输出摆动至 V-、则需要将 GND 引脚连接至 VCC-。