This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199A1的阶跃响应

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA240, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992663/ina199-step-response-of-ina199a1

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA240INA181

大家好 、

我有 一位客户关于 INA199A1的一些问题。

INA199A1的响应速度
数据表中描述的"阶跃响应"似乎仅适用于 A3类型。 您能 给出  INA199A1阶跃响应的波形吗?

请告诉我们一款产品、在满足以下条件的同时、能够比 INA199系列更快地响应电流变化。
可检测到・0A
・增益:50V/V 或100V/V

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、

    我看了一下、在发布该器件时、似乎只有 A3型号在数据表中正式具有特征。 这很可能是因为该系列中的产品在不同产品之间表现出类似的响应。 无论如何、我没有其他我可以在这里分享的器件的数据表图片。   

    为了能够真正测量0A、客户必须使用具有 REF 引脚的器件。 对于单向器件、它将在达到输出端的零标记之前进入器件摆幅限制。 解决此问题的方法是通过 REF 固定输出、使输出高于摆幅限制。 对于这一点、我建议使用两个选项:如果客户需要精密解决方案、我会查看 INA240;如果他们仍在寻找成本优化、INA181可能会在此处引起关注。 这些器件的压摆率在2-2.5V/us 范围内、其中 INA199为0.4V/us。 请记住、我们仅从输出速度的角度对此进行了检查、因此我们仍需要检查它们的输入信号条件、以确保这些器件适用于它们的应用。