This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:分流增益误差

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992714/ina226-shunt-gain-error

器件型号:INA226

大家好、

下表来自 INA226数据表6.5电气特性第5页。

0.1%最大值‘S寻线电压增益误差’是否包括由温度变化引起的误差? 换句话说、我是否应该将温度系数误差添加到最大误差以计算最坏情况误差?

同样的偏移问题。

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、

    最大规格不包括温度 漂移。  除非另有说明、否则规格在全局条件下。  因此、除非测试条件中注明了这些条件、否则您必须假设这些条件适用于所有测试。

    因此、对于增益误差、请使用0.1%+(MaxDeltaTempertatureFrom25°C*50ppm)

    对于 VOS,请使用10µV + 0.1µV * MaxDeltaTempertatureFrom25°C