This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:带有示例的 INA169失调电压/增益校准技术

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992181/ina169-ina169-offset-gain-calibration-technique-with-examples

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件:MSP430F149

我使用的是 INA169nA/3K 芯片电流测量 IC。  我将通过该芯片在我的 ADC (12位) MSP430F149中获取电流感应数据。 我需要校准 INA169NA 芯片的偏移和增益误差、因为所有芯片中都有一些误差、并且外部组件也会影响它。

我的负载是各种瓦特灯、但我尝试使用10欧姆电阻器对其进行校准、因此我尝试得到电路板为负载提供12V 电压。 因此它消耗1.2A 电流。 每个负载电阻有两种模式:低增益和高增益、我想测量两个区域的偏移和增益。

gLowGainOffset:000001

gLowGainADCIsense:000129

gHighGainOffset:000008

gHighGainADCIsense:000549

现在、我正在计算增益、系统电压:3.

低增益:1.2Amp/((gLowGainADCIsense-gLowGainOffset)*3/4096)= 12.8
高增益:1.2Amp/((gHighGainADCIsense-gHighGainOffset)*3/4096)= 3.028
基于上述增益、如果我在高增益下使用任何 X 负载、那么我只需将 Isense 值与增益相乘即可获得电流。 例如,((549-8)*3/4096)*3.028=1.2Amps,这样的校准增益也可以为任何其它负载提供精确的电流。
放大器输入电源3.3V、Rs = 15m Ω、Vin+= 12V

这是正确的校准方法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    欢迎来到论坛、感谢您提出问题。 很抱歉耽误你的时间。 该网站昨晚仍在维护中。

    我认为校准可能会有一些问题。 最重要的是、您需要一些精确的源来始终如一地为放大器实现精确校准。 12V Ω 的精度和10k Ω 负载设置电阻的容差是多少? 校准误差可能由这些仪器限制决定。 如果使用电阻器、您还需要考虑温度。

    其次、校准增益实际上应该通过满量程输出范围的90%和10%中的两次测量来完成、然后在它们之间进行线性插值以求解斜率(真正的电路增益)。

    最后、如何确定电路的偏移也很重要。 您实际上需要两个90%和10% FSR 输出测量值、以确定放大器的真实线性偏移、并且两个测量值都需要足够精确、以满足系统误差要求。

    希望这对您有所帮助、

    Peter