This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 质量问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992302/quality-issue

主题中讨论的其他器件:LM321LM321LV

   1月14日、我从 TI store 购买了一个数量为3000件的 IC LM321LVIDCKR
最后、我的工厂告诉我大约60%的人不工作。

销售订单 T01074232
批号 :9001067HFT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您是否从 TI 授权经销商处购买了 LM321?

    "60%不起作用"是什么意思? 请指明。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    请提供有关 LMV321LV 如何无法正常工作的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roncan:您了解到卷带实际上用于 销售订单 T01074232的标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能理解标签卷带实际上用于 销售订单 T01074232的形式了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能理解标签卷带实际上用于 销售订单 T01074232的形式了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM321LV 是一款运算放大器。 如果正确供电、它会放大两个输入电压之间的差异。 如果它不起作用、则不会放大。 根据两个输入电压、输出是否不正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis、我是应用支持。 我没有销售订单信息。 请访问 www.ti.com/.../contact-us.html