This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:反相比较器电路未按预期工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TLV7031, TLV9032, TLV9022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992464/tlv7041-inverting-comparator-circuit-not-working-as-expected

器件型号:TLV7041
主题中讨论的其他器件: TLV7031TLV9032TLV9022

我  在 TI Tina 中构建了一个反相比较器电路。  我复制了 TLV7041数据表中的电路(SLVSE13G–2017年9月–2020年12月修订版-第20-21页)。  该电路适用于 TLV7031!   我认为它可以使用 TLV7041、但我需要在输出端连接一个上拉电阻器。

该电路 旨在将5V 的基准电压与输入(负极)进行比较。  高至低跳闸电压为3.33V、低至高跳闸电压为1.67V

电路输出不会使用上拉电阻器在跳闸电压下改变状态。  移除上拉电阻后、输出大约为2V、而不是我预期的5V 基准电压。

我连接了电路。

e2e.ti.com/.../Sandbox.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的。 您可以使用具有迟滞功能的开漏输出器件。 您只需计算与 R3 (反馈电阻器)串联的上拉电阻器即可。

     请参阅以下附注:

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    两个问题..

    第一个问题 当开关关闭时、您不能"浮动"输入。 此开关有一个缺省并联导通和关断电阻并且不是"无限"。

    当打开时、默认电阻为零欧姆。

    关闭时、默认值为1Gohm (最大值为1/GMIN)。

    可以在开关的属性中设置开/关电阻值(左键单击开关-属性)。

    因此、当您将其关闭时、对于高阻抗输入、由于偏置电流较低、电阻上的压降很小、因此输入引脚仍在5V 左右。

    在输入引脚上放置一个电压监控器、您将看到它在"关闭"时仍处于5V 左右。  因此、要么在输入端与 GND 之间放置一个下拉电阻器、要么摆脱开关并将电压源设置为0V 或5V。

    第二个问题不是您的错。 该模型似乎存在问题。 我将对此进行研究。

    同时、您可以使用 TLV9022模型(如果您需要推挽输出、则可以使用 TLV9032):

     TLV9022的 TINA 模型

     TLV9032的 TINA 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    不确定发生了什么、但当我在您的电路中将 TLV7041替换为"全新的"TLV7041时、它开始工作(以及建议的输入下拉电阻器)。

    请参阅随附的:

    e2e.ti.com/.../Sandbox_2D00_Fixed.TSC