This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992160/ina233-ina233

器件型号:INA233

您好!

需要确认 IN+和 IN-信号的 PCB 布线是否需要是差分布线(100E 差分)、或者应将其视为2个单独的单端网络? 在 slyy154文档中、提到电流感应电阻器应具有4个连接以实现更好的测量、但它并未提及差分或其他布线要求。

请澄清。

谢谢、

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    因此无需使用 INA233的输入线路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、

    为了获得最佳性能、我们通常建议布线较短且长度大致相等。  虽然这些误差很小、但较长的布线长度和不同的尺寸长度会在器件中产生额外的误差。 我们只是建议这样做、以完全避免出现此问题。 您可以在 此处的布局最佳实践视频中找到更多信息。