This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA314:这个电路是否容易受到振荡的影响?

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992304/opa314-will-this-circuit-be-susceptible-to-oscillations

器件型号:OPA314
主题中讨论的其他器件:ADS1015

我对使用 OPA314和 ADS1015的设计的稳定性有疑问。
OPA314输入将有一个差分信号、输出将进入 ADS1015。

原理图

您是否发现此电路存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我无法打开链接。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    零振荡几率。 带宽为100Hz、是故意这样做的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我运行了一个快速稳定性仿真、您应该可以使用大约72°的相位裕度。  隔离电阻器将使您的电路稳定。  我想知道客户为什么要使用如此大的负载/电荷反冲电容器。

    ADS1015的输入阻抗在数据表中没有明确定义、但考虑到您在输出端放置的负载、似乎无关紧要。  我要说、我不确定该12kΩ Ω 电阻器是否实际应该为12.4kΩ Ω。  这似乎 是一个可能的拼写错误。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Daniel