This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:输入引脚处的电容器

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992188/amc1200-capacitor-at-input-pin

器件型号:AMC1200

您好!

 数据表中的图32。 典型应用图、其中 C3从 VINN 连接到 GND、C4从 VINP 连接到 GND、据说是可选的。

C3和 C4可选用于减少输入的电荷倾卸。 在这种情况下、请注意选择这些电容器的质量;这些电容器的值不匹配会导致调制器输入端出现共模误差。 如果实施了此方案,TI 建议对 C2、C3和 C4使用 NP0电容器。

我不明白这里的电荷突降是什么意思。 这是否意味着在采样保持级、内部电容器通过 C2和 C3充电?  但我们已经在这里有 CINP 和 CIN=3pF、这应该具有与 C2、C3相同的效果。  

客户还询问我们如何进行采样、我们 是获得(VINP-VINN)模拟信号然后进行数字化、还是单独数字化 VINP 和 VINN、然后用数字化值进行减法?

 我想这是第一种情况、在采样保持阶段:Cind 被充电至 VINP-VINN、然后这个模拟信号被数字化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    这只是一个电荷反冲滤波器。 在 AMC1200内部切换期间、输入端会发出电流尖峰、并通过 C3和 C4从返回 AMC1200的电流路径中受益。 这不是火箭科学,而是众所周知和非常好的设计实践

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    反冲意味着什么? 为什么输入端存在电流尖峰?

    第二个问题是:我们 获得(VINP-VINN)模拟信号然后进行数字化、还是单独数字化 VINP 和 VINN、然后用数字化值进行减法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    正如 Kai 所说(谢谢 Kai!) 可以添加这些电容器、以帮助减少反冲。 这是指负载(S1)连接和断开时模拟输入信号的行为。 这些电容器将帮助模拟输入更快趋稳和/或减少中断。 正如数据表所述、它们是可选的、不是必需的。  

    对于第二个问题、调制器是差分的。 在调制器的输入端(VINP-VINN)减去模拟输入信号、该信号由调制器数字化、然后通过放电电容器通过隔离栅发送为1和0。 来自电容器的突发能量被恢复为1和0、并通过数字滤波器进行缓冲、从而产生一个模拟输出。