This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:AMC1200TDWVRQ1的替代产品

Guru**** 2637715 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1301, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992180/amc1200-q1-replacement-for-amc1200tdwvrq1

器件型号:AMC1200-Q1

您好、TI 专家

我正在寻找 AMC1200TDWVRQ1的替代产品。

需要您的帮助。

 

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否考虑过我们的一些增强型器件?  请查看以下内容:

    具有高 CMTI、用于电流感应的 AMC1300±250mV 输入、增强型隔离放大器
    用于电流感应的 AMC1301±250mV 输入精密增强型隔离放大器
    AMC1300B-Q1用于电流感应且具有高 CMTI 的汽车类±250mV 输入、增强型隔离放大器
    AMC1301-Q1 3µs±250mV 输入电压、3 μ s 延迟增强型隔离式精密放大器
    +/-50mV 器件与上述器件引脚对引脚兼容、但具有不同的输入范围:
    用于电流感应的 AMC1302±50mV 输入高精度增强型隔离放大器
    AMC1302-Q1用于电流检测的汽车类±50mV 输入、高精度增强型隔离放大器