This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:备选器件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992212/amc1301-alternative-devices

器件型号:AMC1301

尊敬的先生/女士:

我们的产品使用 AMC1301隔离 IC。  鉴于库存短缺、您能否帮助我们确定我们可以用哪些可用产品替换它?
还是可以获得 AMC1301?  我们需要200个块

提前感谢您!

必去之处:Adam Toth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    该系列中的许多器件都是引脚对引脚兼容的、可能是一种短期选项。  也可以考虑寻找以下任何一项。  请注意、我们无法通过 E2E 控制库存或提供帮助。

    具有高 CMTI、用于电流感应的 AMC1300±250mV 输入、增强型隔离放大器
    用于电流感应的 AMC1301±250mV 输入精密增强型隔离放大器
    AMC1300B-Q1用于电流感应且具有高 CMTI 的汽车类±250mV 输入、增强型隔离放大器
    AMC1301-Q1 3µs±250mV 输入电压、3 μ s 延迟增强型隔离式精密放大器
    +/-50mV 器件也是 P2P、但具有不同的输入范围:
    用于电流感应的 AMC1302±50mV 输入高精度增强型隔离放大器
    AMC1302-Q1用于电流检测的汽车类±50mV 输入、高精度增强型隔离放大器